This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6081:输入电阻

Guru**** 2930190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218194/lmc6081-input-resistance

器件型号:LMC6081

输入电阻在数据表中规定为>10T Ω。

假设从输入到 GND 的电阻与输入电阻相同?  

但事实并非如此。

您是否具有从负输入到 GND 的电阻值?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、

    输入共模电阻 Rin_cm 是输入偏置电流(Ib)随输入共模电压(Vcm)变化而变化的值:   

    Rin_cm =ΔVcm /ΔIB

    遗憾的是、数据表中没有 IB 与 Vcm 关系图来确认10Tohm 规格、但它意味着1pA 的变化以及25C 时10V 的 Vcm 变化、这很难测量。  您能否展示一下用于测试的原理图和设置?  

    话虽如此、请记住、由于 LMC6081中的 IB 大约每10摄氏度翻一番(请参阅上文)、这意味着125摄氏度下所有与 Rin_cm 相等  的东西都将(2~10)= 1024乘以25摄氏度(^10T Ω)下的额定值(~10G Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    拆焊时、客户看到输入和接地之间的电阻为550k Ω。 您能分享一下自己对此的看法吗?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    拆焊会因过热而损坏 OPAMP。 这可能是一个原因。

    另一个原因可能是客户正在将欧姆表连接到未供电的 OPAMP。 在这种情况下、客户在正常运行期间不会看到 OPAMP 的输入电阻、而只是将 OPAMP 偏置、以一种 OPAMP 设计为不偏置的方式。 然后、欧姆表仅测量由强制泄漏电流引起的压降。 请记住,这种酷刑可能会摧毁 OPAMP。 请参阅数据表中的绝对最大额定值。

    因此、在确定 OPAMP 的输入电阻之前、请使用一个全新的 OPAMP、而不是焊料、将其作为电压跟随器连接并施加电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以用作测试电路:

    e2e.ti.com/.../isee_5F00_lmc6081_5F00_1.TSC

    请记住、即使 OPAMP 的输入电阻为无穷大、由"R4"两端的输入偏置电流"LMC6081"的压降和 OPAMP 的输入失调电压导致的电压"V2"和"VF1"可能相差+/-5mV。

    如果 OPAMP 的输入电阻明显低于10T、则可以通过分压或"R4"与 OPAMP 的输入电阻结合使用来计算(或估算)输入电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全同意 Kai 关于浮动放大器的无意义读数的看法。  此外、拆焊可能会损坏运算放大器。  就测试设置而言、只要考虑到1G 电阻器的热噪声、就可以使用上面显示的 Kai:Vtot =(4uV/rt-Hz*(1.57* 1.3e6)^.5 = 5.7mVrms 或34.3mVpp。

    还可以使用如下所示的设置、通过测量输出随时间(斜率- dV/dt)的变化、反算出不同 Vcm 电压下的 IB。

    话虽如此、这是一个具有挑战性的 练习、我不清楚您为什么要尝试测量数据表中已指定的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、现在我将关闭该主题。  如果您还有其他问题、请回复此帖子或打开新帖子 。