This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:TINA 仿真中不可复制的开关伪影

Guru**** 2780495 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA182, OPA192, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219750/opa189-switching-artifacts-not-replicable-in-tina-simulation

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件:OPA182OPA192

我使用 opa189dr 作为低噪声电路板上 DAC 的输出缓冲器:

在测量模拟输出时、我注意到280kHz 处的开关伪影:  

我在运算放大器的文档中找不到此频率 、或者 在使用具有以下基本电路的官方 TINA 仿真器进行仿真时:  

是否有办法在仿真中查看这些尖峰、以便我可以进行调优、例如在运算放大器的反馈中正确使用 RC 滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您看到的脉冲在的数据表中有提及 第8.3.3节输入偏置电流时钟馈通、 第22页。 由于斩波放大器的架构、它们的输入偏置电流会定期出现开关瞬变。

    如果反相和同相输入端子上的等效阻抗不匹配、则可以将这些瞬态脉冲放大。 由于您使用的 DAC 具有非缓冲阶梯架构、因此同相输入端的等效阻抗会发生变化、并且很难与反相输入匹配。

    简化的 TINA 行为模型不包含斩波放大器的复杂瞬态行为、而是对带宽和压摆率限制等其他参数进行建模。 也可以轻松地仿真容性负载的影响。

    要高精度缓冲 DAC、我建议使用斩波放大器 OPA182 或线性放大器 OPA192、因为这些都是高精度的、并且针对应用进行了更优化。 OPA182具有较小的 开关瞬变、而 OPA192则没有。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    谢谢。
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在本例中、开关工件的频率是固定的。 是否可以通过某种方法预测如果我将运算放大器替换为您提到的运算放大器、将处于哪个频率? 起初、我想我可以从电压噪声频谱密度中猜到这一点、但 opa189似乎没有发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我看到7µs μ s 的周期? 这对应于140kHz 的基波斩波频率、该频率与数据表图7-18中的小峰值非常匹配。

    我认为如果我正确理解 ADC 的数据表、OPA189确实在两个输入端看到了匹配的阻抗? 在这种情况下、只能通过将低通滤波器添加到 OPA189的输出中来进一步降低剩余的开关噪声。

    由于 ADC 显示了一个高达21位的零误差、这个值对应于一个100µV μ V 的偏移误差电压、我认为非斩波 OPAMP 也可在您的应用中发挥作用? 这样您就可以摆脱开关噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对、140kHz 在图7-18中更有意义、但一次谐波(280kHz)为何大于基波(140kHz)?

    我   μV、所提到的线性 OPA192 Lucas 将会足够、且该 DAC 的温漂为±0.2 μ V/°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    每个自动校正都有两个时钟周期-这就解释了140kHz 与280kHz 的频率差异。  话虽如此、OPA192是通往此处的路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我在原来的答复中更正了一项陈述:

    OPA182具有较小的 开关瞬变、而 OPA192则没有。

    谢谢。
    卢卡斯