This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193QML:您能不能说明"R&quot 的含义、它是 LM193AJRQMLV 的标记

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219519/lm193qml-can-you-suggest-the-meaning-of-r-which-is-the-marking-of-lm193ajrqmlv

器件型号:LM193QML
主题中讨论的其他器件:LM193

您好!

我们已 多次购买 LM193AJRQMLV 的器件。    我之前订购的器件的标记中未包含字母 R、但这次到达时包含字母 R、请帮助解释原因。

非常感谢、

Gloria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Icgoo、

    您过去订购的确切器件型号是什么?

    "R"表示100krad 辐射测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我们过去订购的确切器件型号也是 LM193AJRQMLV、但没有字母"R"。

    您能帮助建议差异的原因吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Icgoo、

    您有任何非 R 型器件顶部的照片吗? 或标签的照片?

    是否订购 LM193AJ R QMLV、顶部的标记应相同(LM193AJRQMLV)。

    非 R 器件应使用一个破折号"-"来替代 R (LM193AJ-QMLV)。 没有有效器件型号、例如 LM193AJQMLV (无 R 或 DASH)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我想您误解了我、我不是器件型号中的 R、而是标记第一行中间的 R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Icgoo、

    很抱歉让人感到困惑。 我现在看到了。

    带墨戳的"R"通常表示设备已重新筛选或重新测试。

    在本例中、这些器件按照 GIDEP CE9-P-23-01A 的要求100%重新筛选了 X 射线的密封空隙。 差不多所有 CDIP-8器件都在生产日期代码范围内执行了该操作、而不仅仅是 LM193特有的。

    GIDEP 可从本网站检索(需要注册):

    https://www.gidep.org/products/database.htm