This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330差分转单端

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, TLV313, AMC3330-Q1, TLV313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220567/amc3330-differential-to-single-ended

器件型号:AMC3330
主题中讨论的其他器件:TLV313、LM7705、 TLV313-Q1

您好、

您可以帮助检查 VREF 是否可以连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您为 TLV313供电的方式以及 TLV313的输出应该降至0V 的接近程度。 如果 TLV313是单电源、那么 TLV313的输出电压不能接近0V 甚至低于大约50mV。 该区域的速度性能也会下降。 向 Vref 施加偏移电压会将 TLV313的输出电压偏移该偏移电压、并且运算放大器可以接近该偏移电压而不会出现任何性能下降、前提是偏移电压略高于50mV、略高于100...200mV。

    另一方面、当 OPAMP 通过双极电源供电时、OPAMP 可以在输出端一直下降到0V、而不会出现任何问题。 由于 TLV313是轨到轨 OPAMP、因此最终来自 LM7705的小型负电源电压将足够。 较小的负电源电压有助于防止 ADC 输入端由所有过负的输入电压引起的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hangjie:

    除了 Kai 提到的内容外、如果没有双极电源或 VREF 高于接地、AMC3330-Q1将无法测量-1V 至0V 的电压、因为 TLV313-Q1的单端输出会被削波。  

    如果客户可以仅使用 AMC3330-Q1的正输入电压摆幅、并且性能在0V 附近下降、则可以这样做。 客户要测量多大的电压幅度?