This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:LMV358M 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV358A, LMV358-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218111/lmv358-lmv358m-issue

器件型号:LMV358

Ron 您好、

第三个示例是叠加 LMV358安培、该电流是通过使用不同的电流进行更改来解决的。

发出的放大器始终有一个共同点、即生产日期代码为 F2:09F2、1AF2、21F2。

在我们切换到非 F2版本后、例如、 168D 工作正常。

您能解释一下 F2代表什么吗?

非常感谢。

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 LMV358、而是从 National Semiconductor 收购的 LMV358-N。 带有 TI 标识的器件版本较新;我想它使用的芯片可能与 LMV358A 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 图中生产日期代码为1AF2的放大器是 LMV358-N 吗? 因为我们是作为 LMV358MX/NOPB SOIC8购买的。 使用生产日期代码168D 可以并且有效的 LMV358MX/NOPB SOIC8?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LMV358、可订购器件型号为 LMV358IDR、标识为 MV358I。
    对于 LMV358A、OPN 为 LMV358AIDR、标志为 MV358A。
    对于 LMV358-N、OPN 为 LMV358MX/NOPB、且标记为358M。

    两种器件均为 LMV358-N 正确的版本是新版本。 请考虑订购 LMV358A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    您能否将这两个器件订购的材料上的贴纸图片发送出去? 此外、您能否添加电路原理图?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    粘贴标签、谢谢。 这不是设计的问题,因为我们用非 xxF2部件替换 xxF2部件-看图片,工作正常。 我们绘制了一张 Xray 图片、并且可以看到两个器件在封装内具有不同的布局。 您能否帮助我了解区别、以及 xx F2部分是否可能是虚假的? 非常感谢。 1月

    21F2生产日期代码 NOK

    2647生产日期代码正常

    21F2标签  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    您是否也有 OK 部件的贴纸供参考?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好、是的、这里有日期代码的 OK 部分的贴纸  2647.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我查找了器件信息和任何最近的 PCN、但没有看到任何裸片修订、这两个订单应使用相同的材料进行。 这些器件从何处购买?  

    如果这些是通过 TI 授权来源购买的(此处列出的: https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html)、请向反假冒团队提交申请。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry!