主题中讨论的其他器件: XTR300、 XTR305、 OPA192、OPA197、 OPA202、TMUX6219
团队、您好!
我计划将 XTR111AIDRCT 用于我们的一款产品、以便获得与传感器输出相对应的4-20mA 输出电流。
4-20mA 输出电流将馈送到连接器。
应向同一连接器提供0-10V 模拟输出电压。
GUI 可以决定输出连接器上的电压或电流输出。
当输出连接器需要模拟电压时、电流输出将被禁用。
我计划按如下方式设计电路。 
分流电阻器(249欧姆)会将4-20mA 转换为0-10V。
由于 XTR111无法在 VIN 引脚上为0V 输入电压生成4mA 电流、因此我们计划通过 DAC 在 VIN 引脚上提供特定电压。
要获得0V 电压、电流必须为0mA。
如果 VIN 的输入电压为0V、输出电流将是多少?
期待您的答复。