This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:ADC 上的低压降

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217176/thp210-low-voltage-drop-at-adc

器件型号:THP210

您好!

这个 IC 和电路逻辑能够发送信号 10米 除了具有低至0.0001V 至 ADC 压降的屏蔽电缆以外、还有什么好处?
如果不是、那么应该首选哪一款 IC?
增益= 1V/V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    在不评估任何有关系统/电缆/ADC/等 的更多信息的情况下、这在理论上是可行的、但驱动放大器只是维持精度的一小部分。  如果电缆末端的负载是无限的、那么电缆上当然不会有直流压降。  但更关键的问题是 ADC -通常 SAR ADC 转换器需要使用放大器直接在 ADC 上驱动输入-您不希望通过在放大器和 ADC 本身之间连接的长电缆来驱动高分辨率 SAR ADC。  电缆的电感和阻抗会导致 ADC 输入端出现显著的振铃、并会显著降低 SNR。

    您提到了100uV 压降-您是否在寻找100uV 范围内的 ADC 分辨率?  如在中所示、ADC 的 LSB 电压是多少?   具有2.5V 基准电压的14位转换器的 LSB 大小为~150uV。   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否详细介绍您的应用? 电缆由什么连接? 信号是什么? 带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    向 ADC 发送16位的模拟信号(不确定是 SAR、sigma delta 类型)。

    从差分 IC 到 ADC 的电缆连接。 系统带宽~15kHz……ADC 带宽~300kHz。

    我是否应该问、对于此类 IC、最好选择多长的屏蔽电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Michael 已经提到的、当 ADC 驱动器 cicruit 作为反混叠滤波器和电荷桶滤波器在采集期间在 ADC 内部进行输入切换时、ADC 驱动器应直接位于 ADC 的输入端。 在这种情况下、ADC 驱动器和 ADC 之间不允许布线。

    如果必须通过10m 长电缆传输信号、则应在电缆的发送端使用具有零欧姆输出阻抗(双反馈方法)的电缆驱动器、并在电缆的接收端使用所示的 ADC 驱动器。 如果您另外希望传输需要适当电缆端接以避免反射的 HF 信号、则电缆驱动器应能够驱动端接的50R 电缆(或75R 或您采取的任何措施)。 驱动器输出应具有50R 的串联端接、接收器输入必须具有从信号接地到信号接地的50R 端接电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下,ADC 驱动器和 ADC 之间不允许布线。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    谢谢、如果您有其他问题、请告诉我们。

    此致、

    路易斯