This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:需要 SPICE 模型进行仿真

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM211, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220072/lm211-need-spice-models-for-simulation

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件:LM311LM111

大家好、

我在设计中使用的是 LM211QDG4。 我需要 SPICE 模型、但在 TI 网站中我只能找到 LM311的 SPICE 模型。 任何人可以通过共享 LM211的仿真文件来帮助我吗。

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    LM311的 SPICE 模型也适用于 LM211。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    模型模拟了典型的室温行为、如 Kai 所说。 LM311模型非常适合 LM111、211和311系列。 此模型将是线束(LM311)中最坏的情况。