This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2902:请求关于 LP2902的相位与频率曲线的关系。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2902, LP2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1220179/lp2902-request-about-phase-vs-frequency-curve-of-lp2902

器件型号:LP2902
主题中讨论的其他器件: LP2904

大家好、

   我们是否有 LP2902的相位与频率曲线。

   LP2902或 LP2904中没有相关数据。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuang:

    TI 数据表中的信息很少。 但是、即使原始美国国家半导体的数据表也不包含相位与频率间的关系曲线、只有增益与频率间的关系曲线:

    e2e.ti.com/.../lp2902_5F00_ns.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuang!

    我使用下面的设置找到了一个测试结果、其中增益= 0dB 时的相位裕度约为50度。  

    相位增益分析仪还使用 IN-引脚作为基准信号。 它会记录 VOUT/IN-增益和相位

    请注意负载至-Vs、因为 LP2902更喜欢单极性负载电流。

    输出电流极性变化存在延时时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信使用的输入信号要低得多。