This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH34400:允许将 LMH3440作为 TIA 来将光电二极管的小电流转换为电压

Guru**** 2382570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219359/lmh34400-is-it-ok-for-lmh3440-being-a-tia-to-convert-small-current-of-photo-diode-to-voltage

器件型号:LMH34400

LMH3440作为 TIA 是否可以将光电二极管的小电流转换为电压?

 LMH3440的输出 为1Vp-p、您是否会建议此光电二极管检测应用哪种 OPA 适合输出2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    感谢您的提问。 是的、LMH34400 是用于小电流到电压转换的理想 TIA、它确实具有1Vp-p 的最大输出摆幅 对于具有类似集成功能的器件、 LMH32401 是一种类似的器件、但在2kΩ Ω 或20kΩ Ω 时具有全差分输出和稍低的集成增益、并具有1.5Vp-p 的最大输出摆幅

    作为分立选件、 OPA855 可实现完整的3Vp-p 输出摆幅、也是一个跨阻放大器。 它是一个解补偿放大器、最小增益要求为7V/V 如需单位增益稳定选项、请查看 支持2.5V p-p 输出摆幅的型号 OPA859。  

    上面列出的所有器件都适用于光电二极管应用、可以根据您的特定系统参数进行选择。  

    谢谢!
    Rachel