This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:在单个 C2000︎ MCU 上使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机控制

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219894/boostxl-3phganinv-dual-axis-motor-control-using-fcl-and-sfra-on-a-single-c2000-mcu

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:SFRALAUNCHXL-F28379D

我正在尝试 在单个 C2000 MCU 上使用 FCL 和 SFRA 进行双轴电机控制应用报告以运行单个 PMSM 电机(M-2310P-LN-04K)

我将项目构建到2级、电机按照应有的方式从 RAM 和闪存运行。

但是、当我从 LAUNCHXL-F28379D  上断开 USB 并从 Launchpad 上移除跳线 JP1、JP2和 JP3、然后在 BOOSTXL-3PHGANINV 上安装 J5、以便从外部电源为系统供电时、电机未运行、并且我收到 tripFlagDMC = 2、这就是过压。 移除这些跳线后、我可以看到直流母线电压测量不正确。

有人能解释一下为何在这种情况下不测量直流母线电压、以及如何使其工作吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了答案。  必须安装 LAUNCHXL-F28379D 上的 JP6。