This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:输入电容

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219255/lm6171-input-capacitance

器件型号:LM6171

您能帮助我找出 LM6171的输入电容吗? 我在数据表中的任何地方都看不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton:

    从数据表的图57中、输入电容似乎处于低 pF 范围内。 Spice 模型提到每个输入引脚1pF。 这听起来对于一个100MHz 的 OPAMP 来说是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brenton、我已经设置了这些测试文件、这里是另一个部分、  

    将非常旧的 LM6171 TINA 库模型放入、实际上为1pF 的输入 CCM (认为这可能很低、封装引脚 C 通常约为1pF)