This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:时序规格要求

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217804/ina234-timing-spec-requirement

器件型号:INA234

您好、

在快速模式下、客户测得的 t (low)= 1.23us、低于 DS 最低规格要求1.3us、但没有任何通信问题。  

是否可以接受或有任何疑虑?  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    该规范与协议标准保持一致。 器件实际上具有更宽松的要求。 现在、时机应该没有问题。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    还有一个问题、测得的 Vbase 是0.26V、但0V。 有人对此有何担忧吗?  

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    允许的逻辑低电平为0.4V 或以下、因此0.26V 在所需范围内并且是可以接受的。

    此致、Guang