This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:压摆率定义是差分还是单端?

Guru**** 2514045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1219331/lmh6553-is-the-slew-rate-definition-differential-or-single-ended

器件型号:LMH6553

您好!

μs 说明书指定了2300V/μ s 的压摆率(4V 阶跃、Av = 1)。 该值是否 µs 差分解释、即是否每个正负输出引脚都达到"仅" 1150V/μ s?

此致、

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、是的、2300V/usec 是差分-您只应使用具有差分输出的 FDA、  

    此处提供了有关压摆率的更多详细信息、  

    https://www.edn.com/what-is-op-amp-slew-rate-in-a-slew-enhanced-world-part-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回答!

    当然、我们对差分信号使用 FDA。 我在某些计算中需要最大压摆率、并希望确保规格的含义。 µs 确认它支持2300V/μ s 差分、因此 µs "每侧"支持115V/μ s。

    此致、
    Andre