This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:封装对输入偏置电流的影响

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LF356, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218813/opa828-package-influence-on-input-bias-current

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件:LF356

代表客户询问。

根据数据表第一页、输入偏置是 DGN 封装与 D 封装的10倍。   

是什么导致了这种差异?

如需更多详细信息、请在内部联系我。 谢谢!

-steve.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天线、

    我将与设计团队核实这一点。  封装材料和模塑化合物会有一些影响、但在室温下、我预计这些数字会很接近。  另外、请注意、我看到在室温下的典型差异为5倍(0.2pA 与1.0pA)、而在最大值上的差异小得多(仅在室温下)。  随温度变化、到器件的规格相同。  我想澄清一下、我们看到的是相同的信息。   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参阅数据表第1页-这是客户注意到的、请参阅底部附近的输入偏置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天线、

    首页实际上是一个印刷错误、您应该依赖规格表。  我从器件设计人员那里获得了一些有关两种封装的输入电流之间存在差异的反馈:

    出现差异的主要原因是在发布 D 封装和 DGN 封装之间进行了测试改进。  从偏置电流的角度来看、两种封装应该是等效的。  因此、D 封装漏电流通常应低于当前指定的值。  不过、实际上最好根据数据表中的内容进行设计 、因此我会在进行任何误差计算时使用表中的值。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许我错了、但我认为封装样式对 OPAMP 的输入失调电压和输入偏置电流以及依赖于内部电路高对称性的其他规格有影响、例如共模抑制比。

    让我向大家稍微介绍一下:多年前当低输入失调电压 FET-运算放大器非常罕见且价格昂贵时、我选择了采用 DIL8封装的 LF356、并手动选择了少数可实现最低输入失调电压(<0.1mV)的运算放大器。 令我意外的是、之后将运算放大器直接焊接到印刷电路板上后、输入失调电压不再小于0.1mV、而是达到了2mV。 事实证明、在手动选择过程中、我将 LF356推入了测试 DIL 插座并对封装进行机械应力测试。 这样一来、芯片似乎就失去了优势、并略微扭曲了导致输入失调电压偏移的原因。 机械应力对芯片上的电路对称性有影响、并且两个输入 FET 不再均匀运行。

    半导体上的机械应力也会导致更高的漏电流、因为晶格中的缺陷增加、这可能会增加传导频带中的电荷载体数量。

    因此、与"D"封装相比、"DGN"封装似乎更抗扭曲、更有抗弯曲能力、因此采用"DGN"封装的 OPA828可能会显示输入失调电压、输入偏置电流和共模抑制数据的更窄的统计散射。 当然不会太大、因为芯片测试过程中的机械应力比较温和。

    只是一个想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    我完全同意失调电压、温漂和许多其他参数。  但是、我和表征和设计工程师谈到了这款器件。  两种封装型号在不同时间发布、并改进了测试仪功能。  设计和测试团队认为室温 Ib 相对独立于封装。

     此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了增加我的2美分、由于芯片、引线框和封装本身之间的膨胀比不同、焊接器件会在封装内导致热冲击扭曲/弯曲器件-这主要影响是 Vos 和漂移。  这些是临时移位、对于大多数器件而言、它们会随着时间的推移而自行消失、但在室温下、可能需要几天到一周的时间才能完全恢复。  为了加快此过程、建议将(非偏置)组装的 PCB 烧入高温烤箱以加速应力消除过程。 在100°C 下工作几小时、或在125°C 下工作30分钟、通常会使偏移和漂移 回到其预焊接 条件。  请注意、请确保所有 PCB 组件的额定值都与您计划用于老化的温度相符。