This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:正确 OPA627更换的要求

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2828, OPA827, OPA828, OPA627, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218326/opa828-requirements-for-proper-opa627-replacement

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件: OPA627OPA140、OPA2828、OPA827

您好!

我们有传统的光电二极管 TIA、以前使用的是 OPA627。 TI 列出 OPA828是它的"直接"替代产品、但在将 OPA627交换为 OPA828器件后、它无法正常工作、实际上、我们不会看到该器件发出任何输出信号。 同一器件的另一个变体使用 AD8610A 作为实际的直接替代器件、该器件确实运行良好。

这是一个昂贵的传统硬件的修复项目、不幸的是、我没有相关原理图。

不过、它进行了部分追溯、这里展示了 OPA627的使用方式。 二极管通过5V 偏置、OPA627由+/-5V 供电。

请告知如何将 OPA627替换为 OPA828。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Volodymyr、  

    您能否描述一下 OPA828的行为是什么?  它有何行为异常?  您在哪里看到了 使用 OPA828替换 OPA627的建议?  当我快速比较 这两个器件时、似乎 opa828的带宽和压摆率比 OPA627高得多。  通常、额外的带宽不是问题、但更高带宽的器件可能更难以 稳定。  我认为 OPA140可能更匹配。  此器件具有稍低的带宽和转换率、因此、如果您需要 OPA627的全带宽和转换率、它可能无法工作。  所有三个器件都是 JFET 输入。  注意:如果我使用   交叉参考工具 www.ti.com/.../en-us、它在 AD8610A 上提供 OPA140作为交叉参考。  以下是 所有三种器件的主要规格比较:  e2e.ti.com/.../opa828-vs-opa627-vs-opa140.xlsx

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art:

    感谢您对此进行检查。

    正确的想法是用更新的更好的运算放大器替换 OPA627、以获得更好的 BW 等 到目前为止、我仅更换了 OPA627、并跟踪了电路板以确定其布线方式、并没有进行太多调试、因为当仪器运行时、现场做起来有点困难。

    该前置放大器用于在1pA - 10nA+的电平下进行电子检测、它具有从低到极高的可调增益、可相应地调节灵敏度。 通常、在1-100pA 的低电流电平下、可以将前置放大器设置为非常高的增益。 因此、安装了 OPA828之后、除了前置放大器设置为低增益且电流相对较高的500pA 时、完全没有信号、因此可以检测到非常嘈杂的电子水平。 我希望这能提供更多的背景信息。

    感谢您提供我要查看的交叉链接。

    根据 OPA828数据表:

    " OPA828 OPA2828 (OPAx828) JFET 输入运算放大器 OPA627 OPA827的新一代产品、兼具速度直流精度和高交流性能。 "

    和 OPA828页面底部 www.ti.com/.../OPA828

    谢谢。

    Volodymyr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在更换 OPAMP 时、需要调整 TIA 中用于将相位裕度保持足够高的相位超前补偿。 因此、我将执行相位稳定性分析、以查明 OPAMP 和反馈组件是否能正常工作、而不会导致不稳定。 在该论坛中搜索"相位稳定性分析"、然后查看以下有关稳定性的 TI 培训视频:

    https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Volodymyr、

    我同意 Kai 的观点。  如果您使用示波器观察采用新器件的电路、您是否看到振荡?  附件 是一篇关于跨阻 放大器的文章。  本文的重点是噪声分析、但稳定性也包含在内 (见第14页)。   e2e.ti.com/.../article18_2D00_noise11_2D00_Photodiode_2D00_Noise-1.pdf

    Kai、 像往常一样感谢您的出色帮助。

    此致、

    艺术   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    你完全正确的去耦。 经过仔细研究之后、您建议的有关去耦的结果、设计人员在 V+和 V-轨上放置1k 电阻器、以限制运算放大器的电流消耗。 去耦电容器甚至在热像仪上表现得略有突出、OPA828引脚的电压为1.5V/-1.8V、而不是+/- 2.5V。

    Kai 感谢您提供的大量资源、我将确保在修复电源这个问题后检查相位稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volodymyr:

    在您需要相位稳定性分析支持时通知我们。