This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:该放大器的"热尾"趋稳行为是什么?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218671/ina129-ep-what-is-the-thermal-tail-settling-behavior-of-this-amplifier

器件型号:INA129-EP

您好!

该仪表放大器的热尾线稳定行为是什么?  

预期的应用是让 放大器稳定至16位。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ekam,

    1. 我认为、通过"热尾稳定行为"、您指的是上电时的失调电压稳定。  这是您的意思吗?
    2. 器件的热上电特性将取决于负载。  为了实现最小的负载、器件的偏移应以微秒为单位趋稳。  
    3. 运行中的负载阶跃变化会导致器件自发热。  这还会导致偏移漂移 、这将需要几微秒的时间才能稳定到。
    4. 对于大多数精密器件而言、这种行为并不是特点、因为趋稳时间为微秒级、在大多数应用中通常不构成问题。
    5. 如果您对此行为有疑虑、您必须向我提供有关您的特定条件的更多详细信息。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、几十年来、没有人进行过真正的热尾表征。 在早期电流反馈日这是一件大事、我们(Comlinear)开发了一种系统来测量它和生产日志(时间)图-例如、一个相对较差的部分(我设计的)是 CLC400、  

    这种随时间变化的特性是热尾、因为输出级中的差值配电会(缓慢)返回到输入失调项、  

    客户抱怨说、这是 Ken Saller、CLC402进行的无热尾重新设计的好方法、是的、这个测得的步长在大约100ns 内进入<0.002%的窗口、并且从不离开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您提供有关该主题的额外详细信息。  非常有趣!

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    你忘了提到你的文章  

    https://www.planetanalogue.com/slew-limits-create-settling-time-issues-in-high-speed-amplifiers-the-signal-sped-up-insight-16/

    尊敬的 Ekam:

    数据表中指定了0.01%趋稳的建立时间、表示大约13位精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、我实际上忘记了这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们担心负载阶跃变化和自发热。 得知偏移将在微秒范围内稳定是很好的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接到文章!