This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:更多电流?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9301, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218766/lm321-more-current

器件型号:LM321
主题中讨论的其他器件:TLV9301LM7705

我使用具有12V 电源的 MFX 版本来生成0-10V 信号。  它可在高阻抗负载下良好运行、但有时我需要驱动低至500欧姆的负载。  是否应该使用其他器件?  我确实希望能够使用单端电源进行驱动且电压范围为0V 至10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    10V/500欧姆为20mA、接近短路电流限值。 TLV9301以很好的价格为您提供了更多的余量、短路电流限制为60mA、您还可以获得轨到轨输出。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  它甚至具有相同的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很乐意为您提供帮助! 我们有大量器件位于该封装中、其中大多数是 P2P、但如果是单通道、请确保在器件名称中查找 U (这主要是因为我们的低电压器件)。 这些  引脚分配用于解决罕见或异常的引脚排列、这些引脚应与一些传统器件匹配 P2P。

    您甚至可以使用参数表(链接如下)按规格进行筛选。 这通常是我查找替代器件的最快方式!

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html 

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请记住、如果 OPAMP 由+12V 单电源供电、则在500欧姆的重负载下运算放大器的输出可能不会一直降至0V。 您最终可能需要一个小的负电源电压。 可以选择 LM7705。