This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031:NB-PLC FCC AFE031

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE030, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218340/afe031-afe031-nb-plc-fcc-afe031

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE030AFE032

尊敬的论坛:我在这里有一个关于基于 AFE031的系统的特定案例的相关问题。 我很抱歉、如果我似乎重复了上一主题中的内容、但有些内容对我来说仍然不清楚。 我知道 AFE031无法支持 FCC 频带的全带宽(即限制为300kHz)、这就是 FCC 未在数据表中列出的原因、但根据我的发现、FCC PLC 频带从9kHz 扩展到490khz (请参阅下文)、 在许多地方、它们都列出了150kHz 到490khz 的 FCC、所以我的问题是:

1.为什么许多出版物(包括 FCC)中都没有列出 FCC 的9kHz 至150kHz 范围? 是不是因为它被分配给其他用途(例如公用事业供应商)? 该频率范围也分配给符合 CENELEC (A/B/C/D 段)的器件、但 CENELEC 不只适用于欧洲? 或者、我能否在美国销售一款可在任何 CENELEC 频段(9kHz 至150kHz 范围)运行的器件、并使其符合 FCC 标准/认证?

2."消费者使用,无协议"是什么意思? 这是否意味着我可以自由制定自己的通信协议、并且仍然能够在这些频率下通过 FCC 认证、或者它是否需要是标准化协议、例如 PRIME/G3等(假设 OFDM)?

3.假设我的 FCC 需要大于150kHz,那么我的器件就不能在例如150kHz 到200kHz 的范围内运行,还能通过 FCC 认证?

4. AFE031 + F28002x 是否具有在该范围(150kHz 至200kHz)内处理基于 OFDM 的协议的能力和/或处理能力? 我看到、对于 B-FSK 应用示例、使用以200MHz 运行的28379、估计利用率为~11%。 由于 F28002x 以100Mhz 运行、它仍然可以处理任务吗?

对于我的特定 PCL 应用、它本质上是一个需要发送/接收消息/数据包(长度约为50字节)的 PLC 调制解调器。 介质将是 AC 线路115/240VAC)、其中将连接多个调制解调器(256个节点)、并需要接收/解密来控制照明。

感谢您提供的任何帮助,您可以澄清任何这一点。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我们拥有以下 NB-PLC 集成控制器、即 AFE030、AFE031和 AFE032。 AFE031和 AFE030非常相似、其中 AFE031可以驱动略高于 AFE030的电流、但两个器件都具有相同的填充功率 BW、该带宽限制为300kHz。   

    如果您对更宽的 NB-PLC 应用感兴趣、可选择 AFE032、  AFE032 具有涵盖 NB-PLC 整个工作范围的全功率 BW 高于500kHz 时、被视为 BB-PLC (Wideband-PLC)。  

    Unknown 说:
    1. 为什么许多出版物(包括 FCC)中都没有列出 FCC 的9kHz 至150kHz 范围? 是不是因为它被分配给其他用途(例如公用事业供应商)? 该频率范围也分配给符合 CENELEC (A/B/C/D 段)的器件、但 CENELEC 不只适用于欧洲? 或者我能否在美国销售一款可在任何 CENELEC 频段(9kHz 至150kHz 范围)运行并且符合 FCC 标准/认证的器件?

    尽管 FCC NB-PLC 的定义频率高达490kHz、但某些通信协议仅在特定带宽范围内运行(来自其他通信协议的干扰更少)。 例如、G3-FCC 通常在150kHz 至490kHz 范围内运行、ARIB STD (日本)协议在35kHz 至420kHz 范围内运行、FCC-Low 在35kHz 至125kHz 范围内运行、CENELEC A-D 频段运行在35kHz 至148kHz 范围内。 所有这些通信协议都是通过交流或直流电力线发送和接收的、因此在特定电力线应用中、最好只使用一种通信协议。 如果不同的通信协议必须在同一电力线中共存、则 Tx/Rx 数据传输信号必须在没有相互通信干扰的情况下运行、这是很难实现的。  可能必须使用带通滤波器以便与不同的频率范围隔离、而我不知道在电力线通信中有人在这样做。 NB-PLC 应用中不同频率带宽的划分类似于无线电和无线通信、其中 UHF、VHF、HF、LF 和 SHF 由国家频谱管理机构针对不同的用途和应用进行监管。  

    CENELEC PLC 协议是欧洲通信标准、但它用于其他应用、包括在美国。 例如、CENELEC-C 在太阳能发电场和用于太阳能选择器的直流/交流转换器中很受欢迎(由于其简单、但协议的数据速率受限)。  

    当然、您可以为 PLC 通信选择一个频率范围。 如果您要在9kHz 到150kHz 的频率范围内运行、则可以选择 FCC-Low 通信频谱、其范围为35kHz 到125kHz。 CENELEC 协议通常是更窄的频谱。 如果您需要特定的 PLC 通信、则必须遵循定义的频谱通信协议。 是的、您必须认证精选通信协议标准、该标准必须遵循。 不仅要考虑频谱、功率发射水平、行业标准、安全要求、因为所有这些因素都由不同的政府机构监管;还需要认证和符合性。  

    Unknown 说:
    2. "消费者使用、无协议"是什么意思? 这是否意味着我可以自由提出自己的通信协议、并且仍然能够在这些频率下获得 FCC 认证、或者它是否需要是标准化协议、例如 PRIME/G3等(假设 OFDM)?

    "消费者使用,无协议"一词,通常意味着 PLC 系统不遵守任何标准化的通信协议或标准,并可能是专为特定消费者或住宅应用设计的专有或自定义解决方案。 这可以在定制和集成到特定系统方面提供灵活性、但也可能缺乏与其他 PLC 系统或遵循标准化协议的器件的互操作性。

    我不是有关你"自由想出我自己的通信协议"的专家。 在 PLC 中、您将发送或接收等效的"0"或"1"数字数据包。 您可以对不同的位数进行分组并定义专有协议、 但如果要远距离传输或接收通信、则仍然需要遵循某种监管标准。 例如、您必须遵守电力线安全标准、EMI 缓解、电磁发射、环境法规合规性、电能质量考虑因素等。 这些都由政府和国家机构管理,甚至在某种程度上由您的电力供应商管理,包括您当地的消防部门进行 安全救援操作(某些安装和操作由国家电气安全法规(NESC)法律监管)。  

    Unknown 说:
    3. 假设 FCC 需要大于150kHz、那么我的器件无法在例如150kHz 到200kHz 的范围内运行、也无法在 FCC 下获得认证?

    如果这是商用 PLC 产品、我认为该系统必须通过 PLC 标准认证才能使用特定的通信协议。  

    Unknown 说:
    4. AFE031 + F28002x 是否具有在该范围(150kHz 至200kHz)内处理基于 OFDM 的协议的能力和/或处理能力? 我看到、对于 B-FSK 应用示例、使用以200MHz 运行的28379、估计利用率为~11%。 由于 F28002x 以100Mhz 运行、它仍然可以处理该任务吗?

    AFE031能够以工作频率执行 Tx 或 Rx、但我不确定 F28002x 是否有能力在 OFDM 协议中处理高直通速率。 这是我们 C2000 DSP 团队要问的问题。 BFSK 是通过 F28002x 处理器进行调制和解调的相对简单的通信协议。 另一方面、OFDM 在通信协议的调制和解调数据方面要复杂得多。 请通过 E2E 向我发送"友谊"请求、 如果您想了解有关 PLC 应用的更多信息、我们可以私下交换一些其他信息。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的详细解释。 我已经给您发送了一个朋友请求、以便我们可以在此主题上聊天更多内容。

    再次感谢..