This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 Harris MPN CA3010的替代建议

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: UA741, LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213362/alternate-suggestion-for-harris-mpn-ca3010

主题中讨论的其他器件:LM741、UA741

您好!

是 Honeywell Aerospace 的组件工程师。

我们正在寻找针对已停产的 Harris Semiconductor MPN CA3010的 FFF 替代建议。

请查看并确认您是否有其他建议。

如果您需要数据表、请通过电子邮件回复。 我将共享相同的内容。

此致、

Rashi Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12引脚 TO-5封装中没有放大器。

    二十年前、Harris 建议用 CA741进行替换(具有不同的封装和不同的电气特性);TI 提供 UA741和 LM741。 但无论如何、如果您使用不同的器件、现在会有更好的选择、具体取决于实际要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashi:
      正如 Clemen 提到的、 12引脚 TO-5封装中没有产品。 但是、对于在3.3V 电源和11GHz 带宽下工作且具有出色线性性能的新设计、您可以考虑使用 TFR1208。

    此致、
    赫鲁日