This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:无法向500 Ω 负载提供20mA 的电流

Guru**** 2515585 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217814/xtr111-not-able-to-source-20ma-into-a-500-ohm-load

器件型号:XTR111

问题: XTR111无法向500欧姆负载提供20mA 的电流

我有两种设计  
设计 A 采用 MSOP-10封装-它能够向500欧姆的负载提供20mA 的电流

设计 B  采用 DFN-10封装 -它无法向500欧姆的负载提供20mA 的电流。

设计 B 可拉入250欧姆的负载。

设计 B 输入
VIN 与电流间的关系

1.2V  5mA
2.5V  10.28mA
3.7V   11.3ma  
 时停止

两个电路都有2.49K 设定电阻

MSOP-10.
250或500欧姆

DFN-10.
250 Ω 负载–0至20mA 无问题
500 Ω 负载-在11mA 失速   

我已检查-重新检查-尝试了几个电路板-唯一的共同点是 XTR 封装。

VSP 下的 VIN 为20Vdc、ps 上无 I LIMIT
测试电路是 XTR111向500欧姆负载输入毫安表与地之间的电路输出。
输入被拉至 GND 和+5

但这个设计不起作用

谢谢

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    两个器件的裸片相同、且热性能非常接近、因此不应有任何原因导致一个器件无法工作。   

    我看到上面 DRC 封装的一种设计、DGQ 封装的设计是否相同?  散热焊盘是否连接到 V-?

    您描述的行为也与 MOS 和 PNP 晶体管上的限流电路一致。  您能否确认 MOS/PNP/电阻器的值都相同?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电路板的部件下方都有散热焊盘-  
    两块板均由机器制造
    两个电路板使用同一个晶体管  
    两个板使用相同的15欧姆电阻器
    他们使用两种不同的 PFET -将有问题的设计 PFET 调换到良好的设计板上-并且工作正常。
    将好的设计 PFET 更换到坏电路板上-仍然无法正常工作
     

    是的、两个设计相同-  
    在可行的设计中、PS 被拉至高电平-因为它未被使用-剪切走线以使其悬空-仍然有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是未焊接 XTR111 -上面有带焊料的散热焊盘
    仅检查反馈电阻器、它是15欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    我也在研究这一点。  XTR111应符合 Vsp - 2V 的要求。  使用500欧姆负载时、负载上的输出应约为5.5V @ 20mA。  对于20V 电源、您应该具有很大的合规裕度。  XTR111 EVM 使用 DRC (DFN-10)封装、您的电路配置看起来非常接近 EVM 配置。  此时、我不明白您的 DFN 电路无法输出20mA (它应该输出高达25mA)的原因。  我明天会详细介绍一下。

    问题2: 您是否从授权的 TI 供应商购买了 DFN 器件?  我们偶尔会看到假冒器件的功能受限的情况。   

    问题2: 您可以考虑使用和示波器探测所有引脚、以查看每个引脚上是否有稳定的直流信号(例如没有振荡或由于过热保护而循环)。  我没有必要预料到这一点、但最好确认所有事物都是稳定的直流电。

    感谢您对此问题的耐心解答。  希望我们能帮助您尽快解决这个问题。

    此致、

    Art Kay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

    感谢您的参与
    我不会要求帮助,直到我用尽所有其他选择-这一个让我陷入困境。

    我已经和我们的电路板供应商核实过了-他们有来自 TI 的 xtr111

    在电路板的器件 BSV 28K A1Y1上标记不工作。

    我已经将传感器置于错误模式、并查看了可以用示波器接触到的信号。
    FET 传输、Vin Rset 并看到无振荡

    在我们的开发阶段-我们手工构建了一个板-它是有效的  
    它具有生产日期代码-  BSV 15K Coly

    我还有2个手动构建的测试。 -我今天晚些时候可以知道

    谢谢
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 Rset 从2.49k 更改为1.25K  
    它在输出电流为11.4mA 的3V 时停止
    现在它在输出电流为11.4mA 时停止在1.5V
    符合我的预期、它会在输出上限制电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还将库存中的 xtr111放在生产不良电路板上、看看它是否修复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    这是一个很好的计划。  我将按订单获得 XTR111EVM、这样我可以在我们这边运行实验并针对关键引脚上的信号确认特定操作。  根据您的意见、器件可能有缺陷。  她想看看电路是如何与新器件一起工作的。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我在我的电路板上有一个未连接的接地层-尚不清楚-因为我还没有找到它-但是如果我切断5V ps 连接、我的电压就不属于这些电压。 我必须得到与板家伙-并让他检查它-它是如此令人毛骨悚然,它是驱动我疯狂。 现在、我要感谢您、稍等-  
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl

    感谢您的更新。  祝你尽快解决问题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早晨艺术

    这是一个电路板错误-输出被包装回微控制器并超出输入范围

    非常感谢您的观看

    卡尔