This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393B:传播最大延迟

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393B, TLV1701, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217953/lm393b-propagation-maximum-delay

器件型号:LM393B
主题中讨论的其他器件: TLV1701LM393LV

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM393B 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

 我正在寻找一个1uS 最大传播延迟的比较器。 更便宜。

(1)关于 LM393B、您能否告知我传播延迟的最大值?

(2) TLV170x 是 tphl460ns/tplh560ns、它们是否能满足1μsmax μ s?

(3)您可以推荐任何其他比较器吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

新一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如数据表的图6-4和6-5所示、实际响应时间在很大程度上取决于可用的输入过驱。 并且根据数据表的第8.2.2.4节、电容负载和在输出端选择的上拉电阻器也起着重要作用。 因此、您需要查看原理图并更多地了解输入信号、从而判断 LM393B 是否可以胜任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    1. Kai 说过、响应时间是由驱动信号量决定的。 请参阅图6-30至6-35。 您可以看到、最坏的情况是在125°C 下5 V 的小过驱。  为处理差异再增加30%。

    2.我们没有那么多 TLV1701的数据、但它在较高的过驱面积下似乎与 LM393B 相似。

    3、电源电压和预期的输入信号是多少? 除了成本、还有其他规格很重要吗?

    如果电源电压为5V 或更低、请参阅 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Paul:

    感谢您的答复。

    针对过程变化、传播延迟增加30%。

    换句话说、最大传播延迟为典型值加上30%。

    我知道传播延迟取决于过驱电压。

    当过驱电压增加时、响应时间会减少。

    此外、TLV170x 的 最大传播延迟典型值为正30%。

    它应该会显示类似的过驱和响应现象。   

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一市