This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:确认 INA118U 与 INA118UB

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1218271/ina118-confirming-ina118u-vs-ina118ub

器件型号:INA118

根据 这里的 E2E 帖子、INA118U 和 INA118UB 的唯一区别是框尺寸。 但是、电气特性表中的规格不同。 您能确认它们是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:  

    产品数据表中列出的规格对于 U 和 UB 是不同的、对于应用、应遵循每个规格。 上一个问题是关于包装,所以这是我相应地回答有关包装问题的原因。 不过、应该可以观察 PDS 中列出的其他差异。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    UB 版本比 U 版本更精确。 可以在数据表第6页的规格中看到这一点。