This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:获得传感器连接错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA237-Q1, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217776/ina237-q1-getting-a-connection-error-with-the-sensor

器件型号:INA237-Q1
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好、专家!

我们的客户需要帮助、他最近购买了一个 ina237-Q1传感器 SMD 型号、并通过 hisself 对其进行编程以与 esp32微控制器配合使用。 就表示工作正常。

现在、他的问题是触发测量的工作原理以及连续测量的工作原理、因为他在从传感器的所有寄存器读取100次后会收到与传感器的连接错误。

这是他在运行传感器1分钟后得到的误差

在1分钟周期内、传感器正常工作。

他正是通过这种方式对其 esp32进行编程、以连接到 ina237-Q1传感器。

我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我建议客户将他的代码与 SysConfig 中的代码进行比较: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA237。这有助于根据所需的配置设置生成 C 代码。 器件还具有方便的读取/写入功能。  

    似乎他们正在使用 Arduino IDE、因此、此处是一篇论坛文章、展示如何将 SysConfig 代码转换为 Arduino 工程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207381/ina239-vcp-monitor-4-click-using-the-ic--/4556160#4556160

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mitch:

    感谢您的答复。 如果我们需要进一步的帮助,我将再次发表意见。

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mitch:

    客户仍想知道如何在触发测量模式下使用 ina237-Q1传感器。

    当他需要 ina237-Q1传感器测量电流并将其发送回时、他应该将什么发送到该传感器?

    他应该写入电流寄存器来触发单次测量、配置寄存器还是哪个寄存器?

    在连续模式下、他应该将 ALERT 引脚用于转换就绪标志、或者在传感器仍在测量时向其请求电流是否可以?

    如果没有、他应该如何知道何时可以向当前寄存器发送读取命令?

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Gerald、

    通过向 ADC_CONFIG 寄存器写入任何内容、可以启动触发式转换。 然后、转换将根据 该寄存器中 MODE 位的值开始。 您可以使用转换就绪位或在 ALERT 引脚上启用转换就绪、以了解触发的转换何时准备就绪。 (也可以等待足够长的时间、因为数据将保留在寄存器中、直到下一次转换完成)。  

    在连续模式下、可以随时读取数据、包括在转换期间。  结果寄存器将保存最近转换的值。 如果需要、转换就绪标志/警报可用于监控转换何时完成、但这不是必需的。  

    此致、

    Mitch