This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:请提供电流检测放大器的审阅注释

Guru**** 2864640 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217928/ina190-hi-kindly-provide-the-review-comments-of-the-current-sense-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、

此处 IAM 使用此放大器来检测4-20mA 电流并将其提供给 ADC 以进行监控  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    原理图不完整吗? 您使用哪种分流器将4...20mA 电流转换为电压? 而 R155呢? 这是否是 ADC 输入的电荷桶滤波器的一部分?

    此外、INA190的电源电压去耦电容器"C20"与电源电压引脚"VS"之间不应有一个电阻器(R31)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个信号之间是否有分流电阻器(5.1欧姆)

    R155可选择直接连接 MCU ADC。 现在我们使用外部 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswin、

    正如 Kai 所说的、您将需要移除 R155、因为即使组装了0Ω Ω 电阻器、它也会在去耦电容器和器件之间产生一些电感。 无论如何、这里应该不需要电阻器、因此我会将其删除。

    对于您提到的分流电阻器、4-20mA 的输入将产生510mV-2.55V 的标称输出。 如果分流电阻器不靠近输入端、请确保在布局期间对称地运行输入。

    当您驱动 ADC 时、电流检测放大器的有限带宽可能需要使用电荷桶才能正确驱动 ADC。 本文档 详细介绍了出现该问题的原因以及如何设计放大器以使其驱动 ADC。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    Levi DeVries