Other Parts Discussed in Thread: INA190
大家好、
此处 IAM 使用此放大器来检测4-20mA 电流并将其提供给 ADC 以进行监控

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Aswin、
正如 Kai 所说的、您将需要移除 R155、因为即使组装了0Ω Ω 电阻器、它也会在去耦电容器和器件之间产生一些电感。 无论如何、这里应该不需要电阻器、因此我会将其删除。
对于您提到的分流电阻器、4-20mA 的输入将产生510mV-2.55V 的标称输出。 如果分流电阻器不靠近输入端、请确保在布局期间对称地运行输入。
当您驱动 ADC 时、电流检测放大器的有限带宽可能需要使用电荷桶才能正确驱动 ADC。 本文档 详细介绍了出现该问题的原因以及如何设计放大器以使其驱动 ADC。
如果您还有任何问题、请告诉我、
Levi DeVries