This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:输出如何依赖于频率(Sallen Key)?

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217191/lmh6321-how-the-output-depends-on-the-frequency-sallen-key

器件型号:LMH6321
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好、专家!

请针对此查询寻求您的帮助:

客户使用 TI 滤波器设计工具;此处选择了 LMH6321。 在数据表的哪里、我们可以看到1MHz 信号时的最大输出电压是多少?

他们正在设计一个截止频率为1 MHz (Sallen Key)的抗混叠滤波器、输入信号介于-10 V 和+ 10 V 之间。因此、对于他们来说、输出电压也应约为+-10 V 非常重要。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我会运行 TINA-TI 仿真。 如您所见、它有一点取决于负载电阻:

    e2e.ti.com/.../archie_5F00_lmh6321.TSC

    存在一定的温度依赖性。

    您能提供更多详细信息吗? 原理图也将是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。

    这确认了我的查询。 谢谢!

    此致、
    阿奇·A·阿奇