This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511:S 参数测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216726/ths4511-s-parameter-measurement

器件型号:THS4511

您好!

你好。

对于我们大学的天文学项目,我们正在寻找一个合适的放大器连接到我们的天线。 在搜索中、我们看到了由德州仪器制造的 THS4511、由于它似乎是一个有前途的候选器件、我通读了数据表。

我注意到第18页上的备注、应该增加12dB (线性 x16)、以使 S21测量参考一个差分信号输出。 从理论上讲、我知道单端增益是差分增益的一半 、导致系数2 (一次由于单端输入、一次由于 单端输出)。 另一个系数为2的来源可以是50欧姆端接。 但是、将它们组合到2x2x2x2x2=8仍然会缺少数据表中提到的另一个系数2以达到 x16或12dB。 您能否解释一下为什么应该增加12 dB?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、在没有回答您的问题的情况下、您要做什么? 有很多 FDA 在那里,如果你真的是在尝试获得最低的噪声匹配输入敏感度(无论你有什么源 Z ),有你可能感兴趣的其他部件和技术。  

    这篇文章和视频可能会感兴趣你,第1部分的4 ,和第一篇文章

    https://www.edn.com/wideband-matched-input-impedance-with-ultra-low-noise-using-the-active-match-capability-of-a-new-type-of-amplifier-part-1-of-2/

    https://www.renesas.com/us/en/video/isl55210-active-balun-evaluation-platform-part-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    我将解释并附上一个简短的图表来展示我的想法。  网络分析器上的测量值是放大器输出端信号的四分之一。  如下图所示、测量 S21的方法涉及在仅测量一个输出信号时将输出减半、然后由于使用50 Ω 端接电阻和50 Ω 测试设备而导致另一个输出信号减半。  有关详细信息、请参阅图中的:

    关于12dB 调整、 将信号乘以4的 dB 值为 12dB。  由于测量的信号是我们所需信号的1/4、这个简单的12dB 调整可导致放大器输出上的信号。  带对数的加法是线性乘法、因此+12dB 会使信号增加4倍。   

    此致!

    ALEC