This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:CMRR

Guru**** 2582685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217262/ths4531a-cmrr

器件型号:THS4531A

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

如何设置器件引脚来测量 CMRR。

共模输入电压的哪两个值可用于测试 CMRR 以获得典型值?

您为 VIN+、VIN-引脚和 VOCM 引脚设置了什么? 我知道输出测量 将通过 VOUT+和 VOUT-引脚之间的差分进行。

计算结果为 CMRR= 20*log (共模输入电压的变化)/(差分输出)。

即 CMRR = 20*log10( fabs(((我们->VCM1 -我们->VCM2)/ delta_vos ))。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在 ATE 中、输入通过电阻器接地、电源移动在一起以获得 CMRR 测量值、并测量视在偏移电压中的输入偏移。 我认为这是一个增益项、但这并不常见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    有关 CMRR 测试电路、请参阅第9.1.4节和相关的图72。   

    此致!

    ALEC