This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:我的评估板对单个直流电源未提供任何增益

Guru**** 2805425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212930/lmh6401evm-my-eval-board-is-not-giving-any-gain-for-single-dc-supply

器件型号:LMH6401EVM

您好、我正在使用评估板 LHM6401可变增益放大器。  数据表中提到了评估板在单电源和双电源上都工作、但我在尝试单输入电源时无法获得任何增益。  您能帮我排除故障吗?

请注意、 我已将接地端连接至 V-。我已使用适当的平衡-非平衡变压器来确保差分射频输入。 我不是在使用 VCOM、因此我将其保持开路状态、并提供了5V 的适当直流输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    感谢您的提问。 在提出建议之前、我只跟进几个问题、以便更好地了解您的情况。  

    1. 您要为 V+引脚使用什么电压值?  
    2. 您通过平衡-非平衡变压器提供什么输入信号?
      1. 您是否也将5V 电压作为直流偏置施加到输入上?  
    3. 如何测量输出? 测试设备是否以接地端为基准?

    此外、当使用单电源时、 如果没有提供外部电源(即、如果 V+= 5V、VCOM = 2.5V)、VOCM 引脚默认将偏置为1/2 Vs。  

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我的 V+引脚电压为5V。

    我将通过信号发生器向平衡-非平衡变压器提供400MHz 的射频输入信号。

       答:不对、我不会向输入施加任何5V 直流偏置

    我正在测量以接地为基准的频谱分析仪上的输出、该分析仪非常有效。

    我希望您注意到、  

    1.我能够获得针对同一评估板的双电源的所有正确结果。

    2.我也尝试过两种情况,

       答:一旦我将 VOCM 保持原样、没有任何外部电源。

       b.然后、在从电路板上移除(RCM+、RCM-)分压器网络后、我尝试向 VOCM 提供1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanskar:

    感谢您对5V 电源的进一步阐述。 我在下面列出了一些其他问题/故障排除领域:

    1. 在测量信号之前、是否在器件的输出端使用了平衡-非平衡变压器?
    2. 电源电流是否为相同值?
    3. 是否禁用了断电引脚?   

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    是的、在测量信号之前、我在器件的输出端使用了平衡-非平衡变压器。

    2.是的,电源电流值相同,但我得到的电源电流略高,为90mA。

    3.是的,断电引脚被禁用。

    谢谢!

    Sanskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanskar:

     我们对响应延误表示歉意;我们在星期五度假。 最后有一个问题、您在400MHz 输入信号的输入(振幅和直流偏置)下的输入电压(Vpp 或 V peak 到峰)范围是多少?

    谢谢!
    SIMA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我的输入电压是5V Vpp (采用单电源时)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    感谢您在假期期间的耐心等待。 我 已订购 EVM、以便尝试在我们的工作台上重现您遇到的问题。 我会尽快跟进更多详细信息。

    同时,我有几个跟进的问题:

    1. 您使用的是哪种类型的平衡-非平衡变压器?  
      1. 某些射频平衡-非平衡变压器(例如 BAL-0010)通常在一侧接地、这会强制两个输入节点变为0V 直流、并在使用单电源运行时导致输入共模冲突。 不过、在双电源上运行相同的配置时、不会出现违例。  
    2. 您是否向 EVM 上的偏置测试点提供1/2 Vs 电压并在 R10和 R11处填充了0Ω Ω?  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    1.我正在使用的射频平衡-非平衡变压器的器件型号是 ADT2-1T+。

    2.否、我不会为偏置测试引脚提供任何电压、并且尚未填充 R10和 R11。

    您是否还能建议适合本例的平衡-非平衡变压器器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    感谢您提供的详细信息。 您当前使用的平衡-非平衡变压器具有直流隔离功能、这意味着应该没有必要在输入上额外进行直流阻断。

    经过与设计团队的进一步讨论、我们确定了一些其他的潜在问题原因。

    1. 您能否在器件的输出端添加一个直流模块、然后将其直接连接到示波器?
      1. 根据 90mA 的放大器电源电流、当示波器连接以接地为基准时、直流电流可能通过输出消耗并导致过载。  
    2. 尝试使用5V Vpp 输入信号通过单电源运行器件时、您在该器件的输入和输出上看到的电压是多少?
      1. 为该输入供电时、您是否看到约2.5V 的输入共模电压(在放大器的输入引脚处探测)?  
    3. 如果要输入小得多的信号、例如1V 或0.5V Vpp 信号、您会在输出上看到什么?
      1. 人们担心、单电源上的振幅太大、可能会违反最大输入差分电压条件。  

    您可以共享这些案例的任何范围屏幕截图也将非常有帮助。

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    1.我已经在输出端使用了相同的平衡-非平衡变压器 ADT2-1T+、因此我认为它用作直流模块。

    2.我只在设备的输入端看到5V 的电压。

    3.施加较小的信号时,我看不到任何输出。

    请注意,在接下来的几次试验中,我尝试

    1.在组装10k R10和 R11后、为 EVM 上的 BIAS 引脚提供2.5V 1/2 Vs。 我没有收到任何信号。 之后、我尝试将偏置电压降低到1.4V、仍然看不到任何信号。

    2.移除分压器网络(RCM+, RCM-)后,向 VOCM 引脚提供1.4V 电压,仍然无法接收任何信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    感谢您分享这些更多详细信息并尝试了我们的建议。 现在我没有任何其他问题。 下一步、我将尝试在我们的实验练习中重复这个问题。

    我正在等待 EVM 板到达我们的工厂进行测试。 我将在这里答复任何调查结果或其他建议。

    谢谢!
    Rachel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanskar:

    感谢您的耐心。 我收到了该板、并能够在我们的实验室中完成一些测试。 我未对电路板进行任何硬件更改、并确保连接到 PD 的跳线引脚保持开路。  

    我将 EVM 连接到5V (V-上的-2.5V 和 V+上的2.5V)双电源、并使用1MHz、5Vpp (0V 偏移)输入信号。 然后、我将输出差分连接到示波器、并根据 THS6401的-6dB 默认设置观察到2.5Vpp 信号的预期结果。 我在此测试期间收到的电源电流为70mA、接近于69mA 预期值。 下面是这种设置的示意图。

    我在输出端使用额外的平衡-非平衡变压器和直流阻断配置重复了测试、将单端输出连接到示波器、并看到了预期的结果。  

    然后、我将 EVM 连接到同样具有1MHz、5Vpp (0V 偏移)输入信号的5V (V+上为5V、V-= GND 上)单电源。 然后、我 将输出以差分方式连接到示波器(无需额外的平衡-非平衡变压器)。 我观察到与上述相同的预期结果(2.5Vpp 信号)、包括70mA 的电源电流。 我在输出端使用平衡-非平衡变压器和直流模块重复了此练习、并将单端信号连接到示波器、观察到了相同的结果。  

    谢谢!
    Rachel