This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA637:需要了解电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA637, OPA404, OPA627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210790/opa637-circuit-understanding-required

器件型号:OPA637
主题中讨论的其他器件: OPA404、 OPA627

大家好、

我们在其中一个电路中使用了 OPA637、OPA627和 OPA404。 输入来自 Si PIN 光电二极管 S2506-02。 附加了电路的片段。 有人能详细解释以理解应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kardwick:

    由于我们不存在有关您的设计和/或应用要求的任何详细信息、因此很难发表评论。  上面的电路是否存在问题?  我们需要 在您的应用中包含背景信息、您尝试测量的信号特性的详细信息、光电二极管传感器预期电流范围、交流/频率响应要求以及有关输入信号和输出要求的详细信息。  请提供一个示意图、说明光电传感器在上述电路中的连接方式。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    输入来自光电二极管、我们已使用跨阻放大器将电流转换为电压。 不确定增益、我们似乎正在调整 R3值以满足电压(消失)读数为10.7V (10.6V-10.8V)、并且调整 R15以满足求和电压读数为11.8V 至12.1V。 这是由组装过程中光电二极管的一些对齐问题造成的。 我已经在 下图中标记了输入和输出、您能否解释每个电路的电路流和增益积?

    此致、

    卡尔厚 V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kardwick:

    这是一个非常奇怪的电路。 您能详细介绍一下该应用吗? 光电二极管如何照明?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kardwick:

    您能详细介绍一下您想用这个电路做些什么吗?  调试时是否有问题?  这是一个大型电路、为了将其分解为多个模块以更好地理解它、我们需要知道您在测量什么或遇到什么问题。

    此致、
    Mike