This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:模拟模型电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216571/opa818-simulation-model-capacitance

器件型号:OPA818

大家好、

一位客户正在使用该器件的 SPICE 模型、并发现了 一些有趣的事情:

根据上图、 C_C34的值为1F、这 似乎不切实际。
您能否检查一下这是否确实是正确的值、或者 SPICE 模型中是否有错误?

提前感谢

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    这不一定是一个错误。 这可以是一个通用模型、也可用于许多其他运算放大器。 C_C34的具体值对 OPA818没有任何作用。 设想一下该模型的"禁用部分"、或者设想由零欧姆电桥短路的 C_C34。 C_C34也可以用作打开或关闭模型中某个组件的开关:C_C34 = 1 ->"on"、C_C34 = 0 ->"off"、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我将询问我的团队有关该模型的情况;我想补充 Kai 的回答、即某些电路在 SPICE 仿真中需要较大的组件值来帮助实现仿真收敛。  若要按预期执行放大器的其它可操作功能、可能需要 C_C34。   

    如果我发现有更多信息可以分享、我将在这里为您更新信息。

    此致!

    ALEC