请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS3001 主题中讨论的其他器件:THS3491
大家好、我从数据表中看到 DGN 封装对外壳仅有4.7摄氏度/瓦的热阻。 这是热阻块的电阻吗? 是否有人对 PCB 具有热阻,以便我可以与 THS3491进行同类比较? 我需要类似或更好的热性能、以更大限度地减少长期趋稳。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
请在下方找到 THS3001DGN 请求的热建模值:
| θ JA 的 θ JA | 56.9. |
| Theta jc、顶部(标准数据表值) | 78.2. |
| Theta JB (标准数据表值) | 29.6. |
| PSI JT (标准数据表值) | 4.7. |
| PSI JB (标准数据表值) | 29.5. |
| Theta jc、底部(标准数据表值) | 12.5. |
单位为 °C/W 半导体 IC 和封装热指标 文档讨论了使用热建模参数的常见假设和潜在改进。
此致!
ALEC