This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181:共模运行条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216823/ina2181-common-mode-operating-condition

器件型号:INA2181

大家好、

我的客户有关于 INA2181的问题。

他们想要使用如下电路。

如果 IN-处于-0.2V 之内、则 不会发生问题并正确测量?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    根据第7.3、8.3.3、8.4.1节和图44至48以及数据表中的许多其他位置、共模输入电压可能会降至-0.2V。 但请记住、与绝对最大额定值-0.3V 的距离只有0.1V。 因此、即使是最小的干扰也可能导致 INA2181发生闩锁甚至损坏。

    另外、共模抑制只适用于0V 到+26V 之间的输入电压。 这可能意味着当输入电压低于0V 时、INA2181的性能可能会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我无法加载原理图。 如果您想查看原理图、能否重新发布该原理图?  

    正如 Kai 提到的、是的、INA2181可以在-0.2V 的电压下正常运行。 只要确保不违反-0.3V 的绝对最大额定值。  

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要张贴"图像"、请使用输入框的"插入"功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai 和 Cierra

    这对你有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    我会使用 A4版、并会这样做:

    e2e.ti.com/.../shoo_5F00_ina181.TSC

    这样、共模输入电压就始终为正、而违反绝对最大额定值的风险较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了! 感谢您的评论。

    我将反馈给我的客户。

    谢谢。

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    SHoo、对于布局、还请确保输入布线尽可能靠近分流电阻焊盘布线、以减少误差。  

    谢谢。

    Cierra