This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:OVP/ UVP 检测功能

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217540/lmv393-ovp-uvp-detect-function

器件型号:LMV393

您好!

可按如下方式定制 OVP 和 UVP 的判断潜在解决方案条件:

1.当 IN_A (OCP_H)电压≧H_S 时、OUT_A 为 H、当 IN_A 电压<H_S 时、OUT_A 为 L

当 IN_B (OCP_L)电压≦L_S 时、OUT_B 为 H、当 IN_B 电压>L_S 时、OUT_B 为 L

3. 点2和点3 IC 可以是分立的或组合的。

4. 目前评估的 IC 包括复位 IC、模拟开关 IC、比较器。 请帮助评估此应用程序中的差异。

也许 LMV393可以做到、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    无法确定我是否正确理解您的理解、但 LMV393可能不是用于复位芯片设计的好选择。 TL77XX 或 TLC77XX 似乎是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    您所介绍的是基本的"窗口比较器"。 有关基本概念、请参阅以下应用手册:

    窗口比较器电路(修订版 a)

    两个输出可以连接在一起以生成一个电源正常信号、或保持输出分离以获得单独的上限和下限信号。

    有很多方法可以做到这一点...并且可以使用很多不同的器件。

    主要关注点是什么? 节省电源电流? 快速响应? 小尺寸? 涉及什么电压?