This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:两个非常相似的器件 THS2630与 OPA1633之间的主要区别是什么

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630, OPA1633, OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217033/ths2630-what-is-the-key-difference-between-the-two-very-similar-parts-ths2630-vs-opa1633

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件: OPA1633OPA1632

我正在寻找单端到差分 ADC 驱动器。

输入是一个跨度在-12 V 至+12 V 之间的单端信号、频率高达25 MHz。  我需要将+/-12V 输入转换为+2.5V 的全差分5V 信号共模、以便供 ADC 进行采样、原因是我需要在失真和噪声方面尽可能保留信号。

THS2630和 OPA1633 (两者都是预发布版器件)似乎都符合我的要求、但我不知道 THS2630的价格差别是 OPA1633的两倍。 也许我漏掉了一些重要参数、或者我只能继续使用 OPA1633。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    感谢您考虑让 TI 为您的设计提供支持! 虽然 OPA1633和 THS2630都是处于相似电源电压范围内的全差分放大器、但有一些关键差异需要注意。  

    • OPA1633是一款专为音频应用而设计的全差分放大器(例如 D 类放大器的前置驱动器)、是 OPA1632的新一代器件。 它 μV 0.000026%的超低失真规格和+/-0.6 μ V/μ s 的 ºC 失调电压漂移典型值。 但是 Vos 未指定最大值、因此在此规范中我们不支持最大值。 此外、它的 Iq 为每通道11mA (典型值)、GBW 为200MHz。  

    • THS2630是 一款全新的全差分放大器、加入了我们具有各种应用的 FDA 产品系列。 其 Iq 较低、为每通道8.9mA (典型值)、GBW 较高、为245MHz。  μV、该器件的 ºC 电压温漂为3.2 μ V/μ s、因此是一个受支持的规格、这对于某些客户应用非常重要。  

    两者都是专为满足各种客户应用而设计的出色器件、我们建议您选择符合您设计需求的器件。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    谢谢、我会对两者进行评估、因为它们是引脚对引脚兼容的。

    请注意这两个器件的 Spice 模型何时可用、我将事先运行仿真以确认电路行为、然后订购样片进行试用。

    祝你度过美好的一天!

    赖晨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    请记住、目前数据表的状态为"预告信息"。 因此、仍然可以改变很多。

    我认为、相较于裸片放大器的规格而言、最适合 ADC 的因素更为重要。 如果您需要构建一个抗混叠滤波器、并结合使用运算放大器的电荷桶滤波器、那么这两个放大器的性能也许会有所不同。 重要的是最终的相补角和稳定时间、在发布相应的 SPICE 模型后、您可以轻松地对其进行仿真。