This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA209:IBIS 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, INA209, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215778/ina209-ibis-model

器件型号:INA209
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigINA226

您好、专家!

我们的客户迫切需要 INA209AIPWR IBIS 模型。 如果可用、请与客户分享。 谢谢!

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    我们通常不会为电流检测放大器生成 IBIS 模型。 我们通过 SysConfig 支持我们更新的器件、这将帮助 客户快速为器件的寄存器和驱动程序生成初始化代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    也许您可以发送客户需要的 PIN 相关信息。

    他希望使用15个 INA209仿真 I2C 总线。
    您是否可以发送 I2C SCLK 引脚(引脚12)的电气特性?  
    他需要模拟 I2C 时钟。 也许您可以向我发送以下电气特性:

    .subckt Fast_Rcv Vin Vcc GND
    Cin Vin 接地3p
    RIN Vin GND 1k
    RPWR Vcc GND 100k
    结束

    有了这些接收器信息、我可以进行仿真。
    谢谢、此致、
    杰拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    让我看看是否有这些数据、我很快就会跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald,

    很抱歉耽误你的时间。 我谈到了设计、他们说这里为客户提供了一个很好的权变措施、即他们可以在其针对 I2C 线路的设置中简单地使用 INA226 IBIS 模型。 以下是他们的反馈:

    "我不太了解 IBIS 建模、但不同器件的引脚电容变化不大。 209和226的引脚排列不同、因此不确定这在 IBIS 建模中是否重要、但如果他们只关心电容、那么它应该匹配226。"