This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA310:TI.com "具有升级功能的直接替代产品;适用于 TLV341A 与采用 SOT-23 (DBV-6)的 OPA310?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV341A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1217271/opa310-ti-com-drop-in-replacement-with-upgraded-functionality-for-tlv341a-vs-opa310-in-sot-23-dbv-6

器件型号:OPA310
主题中讨论的其他器件:TLV341A

团队、

我一直在检查 TLV341AI 之间的 DBV (SOT-23、3x3mm)快插兼容性 dBV 和 OPA310SI dBV R 但 IN-(1IN-)、IN+(1IN+)和 OUT (1OUT)似乎没有相同的引脚输出方式。
只有 OPA310S SC70 (2x2.4mm)版本确实具有与 TLV341AI 相当的引脚排列 dBV。
我是否会对数据表产生误解?
我们是否在计划 OPA310S DVB 型号、以便通过 TLV341AI 实现真正的即插即用功能 dBV


提前感谢、

天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    正确、在 DBV 封装中、OPA310SIDBV 不会与 TLV341AIDBV 引脚对引脚。  

    DBV 封装放大器最常见的引脚是 NW 定向(参考输出引脚的方向)。

    DCK 封装放大器最常见的引脚是 SE 方向。

    有时我们会为每个封装提供备用引脚排列、通常指定为 u DBV 或者 T DCK。 TLV341A 等一些较旧的器件不一定遵循此标准。

    TLV341A 是一款 SD 器件、进一步提高了这一难度。 我不知道 GPAMPS 中有任何现代器件会是 TLV341A 的 P2P 交换。

    客户是否在此应用中使用了 SD 功能?

    我可以问我们的团队、未来是否有计划发布具有 SD 功能的替代引脚排列 DBV 封装。 如果我进行猜测、则预计目前没有发布采用 UDBV 封装的 OPA310S 的计划。

    此致!

    雅各