This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:低输出电压

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216557/tlv9062-low-output-voltage

器件型号:TLV9062

大家好、

我的客户正在其产品中评估 TLV9062IDR、现在遇到了以下问题、您能否提出一些意见和建议?

 TLV9062IDR 的数据表显示的容性负载驱动能力为100pF、  但当实际输出电容为100pF 时、输出电压 不正确。

理论计算输出电压一般为1.07V 到1.27V,频率140KHZ,占空比约为0.8,斜率增加3.5*10^4V/s
实际梯形电流:从11.4A 降至13.1A、频率140KHZ、占空比约为0.8、斜升0.296A/us。
采样电阻值为5mΩ Ω、运行增益为22、C482电容为220PF、C478电容为220PF。

采样电阻的电压(即放电输入电压)在140KHZ 频率时从57mV 增加到65.5mV、占空比约为0.8、斜升为1487V/s、实际输出电压较低。

TLV9062 原理图 如下:增益:22、C482电容:220PF、C478电容:220PF
在移除与负反馈电阻器并联的电容 C482后、或将电容降低到20pF 后、TLV9062的输出电压是正常的。

谢谢你。

此致、

Ivy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    我会移除 C477和 C479。 它们会侵蚀相位裕度并破坏运算放大器的稳定。 如果由于输入信号对于 OPAMP 来说过快而需要对输入信号进行额外的低通滤波、请 R512和 R513之前添加无源低通滤波。 两个相同的 RC 低通滤波器就会执行。 R512和 R513可以拆分用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我想您是指 R542和 R543?  

    您好、Ivy。

    您能否向我们提供什么输出信号被视为理想信号?  

    我怀疑这实际上是滤波问题、而不是运算放大器无法根据提供的信息驱动容性负载。  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    运行一些仿真后、我倾向于与 Robert 共同研究:您会发现、由于您执行了过多的低通滤波、因此更是一个低通滤波问题。 请参阅将 C1从220p 更改为22p 时的性能:

    并将其与理想的性能进行比较(并且速度无限快!) 运算放大器:

    即使是理想的 OPAMP 也无法通过低通滤波产生更尖锐的边沿。

    解决方法是删除或至少大幅减小 C1和 C2设置的低通滤波时间常数。 另外、完全移除 C3和 C4、因为这会产生适得其反的效果、只会降低稳定性。 然后、您会得到以下结果:

    TLV9062速度有限、因此无法实现更尖锐的边缘。 只有快得多的 OPAMP 才能实现更陡的边沿。 再次查看理想 OPAMP 的性能:

    e2e.ti.com/.../ivy_5F00_tlv9062.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Robert、

    我会向客户反馈、并要求他们重新测试您的建议。

    非常感谢!

    此致、

    Ivy.