This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:TI 的开环增益 PSpice

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA189, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212753/opa189-open-loop-gain-pspice-for-ti

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在尝试使用 PSpice for TI 对以下电路仿真开环增益并确定稳定性(尚未确定元件值、但电路配置已确定)。  我想确保正确地打开环路并绘制相应的参数。  我 想 绘制 Aol、1/B 和 AolB 相位。  感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KB、

    由于您使用 L4将 VFB3节点隔离无法查看 OPA189输入电容、因此您必须添加7.2pF 的 Cin -见下方。  

    确保电路直流线性运行(Vcm 和 Vout 处于额定线性范围内)。 然后运行交流分析、并在后处理中使用 AOL=OUT3、1/Beta=OUT3/VFB3和 LoopGain=VFB3公式来绘制结果、以确定电路的交流稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这就是我所错过的!  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马雷克——我目前正在尝试确定我的放大器设计的稳定性极限——大部分情况下,这似乎是有道理的——但当我把负载电容增加到0.8uF,看瞬态响应时,有相当多的过冲。  我的开环响应显示相位裕度为~90度。  我不能想象这实际上是真的。  我已经附上了开环电路、开环交流扫描图、闭环电路和闭环交流扫描图、阶跃响应电路和阶跃响应。  我做错了吗?  仅供参考-我将使用 PSpice for TI 进行仿真。  我的仿真似乎也与过冲与相位裕度之间的关系图或增益峰值与相位裕度之间的关系图不相符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katrina:

    相位裕度实际上接近于90度、但您没有正确地仿真小信号过冲。  由于输入信号被反馈 RC 滤除、因此为了查看真正的过冲、您必须直接向输出端施加一个方波电流信号(+/-100uA) -见下方。 这样做会产生7%的过冲-这是一个非常稳定的系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我想我理解这个--一个(可能是愚蠢的)问题--这个13.1mV 值是从哪里来的,是因为百分比过冲的?  还有——我在增益峰化仿真上做了些不好的事情吗?  它看起来像~10dB 的峰值,这与大约18度的相位裕度有关——显然这是不对的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该为初始步长6.6mV (良好的捕捉)、从而产生14%的过冲-仍然是非常稳定的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了——感谢澄清。  关于增益峰值-我在那里做错了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    170pF 电容来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,有一个 ADG1404多路复用器与10K 反馈电阻器并联。  170pF 是多路复用器的 Con。  尽管您提出了一个要点-在反馈仅为10K (多路复用器关闭)的情况下、我需要在仿真中考虑该电容的 Coff 值、而不是 Con。  更像下图:

      

    实际电路(值不是最终值):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您最终可以通过交换开关触点来改善这种情况:将引脚"D"连接到运算放大器的输出(最终位于隔离电阻器后面)、并将电阻器直接连接到运算放大器的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种变化如何改善这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    170pF Con 电容从 OPAMP 的输入移动到输出、对稳定性的影响较小:

    e2e.ti.com/.../kb_5F00_opa189.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和整个电路:

    e2e.ti.com/.../kb_5F00_opa189_5F00_1.TSC

    请注意、我必须将 C7从10pF 增加到47pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊是--我 的电路模型中没有包括多路复用通道关闭特性。 如果我读正确、第一个电路的10K 通道处于打开状态、第二个电路的所有通道处于关闭状态。  我注意到您没有使用隔离电阻器?  我还注意到你打破了反相输入和非反相输入在交流-这是必要的吗?  您用于放大器输入的模型是否是考虑寄生电容的通用模型?  由于环路在放大器输入之前断开、您是否需要向反馈添加放大器的输入电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我读正确,则第一个电路打开10K 通道,第二个电路关闭所有通道。

    是的、我一开始就想到了最坏的情况。

    我注意到您没有包含隔离电阻器?

    我只想演示交换模拟开关引脚时的差异。 但仍然有足够的空间进行进一步的微调。 因此、添加隔离电阻器可能是一个好主意。 我由你来决定。

    我还注意到您在 AC 断开了反相输入和非反相输入-这是否必要?

    否、当正输入直接连接到信号接地时、无需进行此操作。 但如果不是、您可能需要这种真正的差分方法。 说实话、如果需要或不需要、我总是使用这个差分方法、因为我使用一个已经制造的仿真文件、在这个文件中我只更改 OPAMP 电路和组件值。 这比从头开始绘制整个电路要简单、快捷得多。

    您用于放大器输入的模型是否是考虑寄生电容的通用模型?  由于环路在放大器输入之前断开、您是否需要将放大器的输入电容添加到反馈中?[/quot]

    完全正确。 C4、C5和 C6起着此作用。

    我用于执行相位稳定性分析和仿真相位裕度的方法与 TI 的稳定性培训视频系列中所示的方法类似:

    https://training.ti.com/node/1138805

    但我会将激励直接引入运算放大器的输入引脚、然后通过反馈环路查看返回的结果。 根据频率响应和相位响应、我可以直接确定相位裕度、而无需使用 TINA-TI 的后处理器。

    由于反馈环路在输入引脚处断开、因此反馈环路不再检测到 OPAMP 的输入电容(仿真中的"C4"、"C5"和"C6")。 因此、必须将输入电容"安装"到外部。

    "L2"和"L3"关闭直流的反馈环路、并允许运算放大器输入正确的直流偏置。

    "C3"可提供激励的交流耦合、而不会破坏 OPAMP 输入的直流偏置。 由于交流耦合即使在最低频率"L2"下也是不可见的、因此"L3"和"C3"被选择为"无限"高。

    这种更加丰富的方法的优点是、还可以在计算时考虑 OPAMP 的复数输出阻抗。

    请记住、只有相位稳定性分析中单位增益处的相移被称为"相位裕度"、而不是任何其他频率处的相移、因为只有单位增益处的相移会导致电路不稳定。 我在这里讨论过这一点:

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087610/tida-00489-pir-amplifier-stability-analysis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、

    对于我注意到您已将 CL 更改为150nF 的特定情况、您需要通过增大反馈电容来重新补偿电路。  使用800pF 的 C7将导致 相位裕度高于93度-请参阅下面的。

    运行瞬态分析确认电路稳定运行、小信号过冲大约为9%-见下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai——感谢您的详细回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek——谢谢您的关注。 我实际上不得不设计这个电路来处理一系列的负载-这是本设计所遇到的困难的一部分。  为什么仿真如此重要——我需要知道最终电路的极限。  非常感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  另外、谢谢您、Kai。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  祝你好运。