This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:ALERT 最大工作电压

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216185/ina231-alert-maximum-operating-voltage

器件型号:INA231

警报信号可以上拉至的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ALERT 引脚可被上拉至的最大电压为6V。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、数据表未清空

    这是一种遗憾、因为我希望它只是一个漏极开路晶体管、可以上拉到 IN 轨、以便我可以用它来控制输出 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    数据表的第9.2.2节说明了如何连接 ALERT 引脚:

    '必须使用上拉电阻器将 ALERT 引脚上拉至 Vs 引脚电压。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我理解您的意见。 通常、如果允许引脚被拉至电源之外的电平、数据表中将重点介绍该特性。

    为了控制高压导通器件、可能需要一个外部驱动器 FET。

    此致、Guang