This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:DDF (SOT-23)版本 IN+/-钳位在+0.7V

Guru**** 2512065 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216580/ina236-ddf-sot-23-version-in---clamps-at-0-7v

器件型号:INA236

您好!

我正在将 DSBGA 版本的芯片用于高侧(+12V)电流测量。 现在、我重新设计了电路板以使用 DDF 封装。
使用该新版本、我只能在低侧(GND)相关分流器上成功通信(I2C)和测量电流。 一旦我尝试使用大于0.7V 的共模电压、器件就会开始钳位、无法用于+12V 区域的高侧测量。

我对电路板进行了验证、只有 INA236在安装在电路板上时会出现这种问题。 当在 IN+或 IN-上注入大于0.7V 的电压时、该引脚开始消耗电流。 我已经验证了此行为、并且所有3个器件都用于测试。

您是否希望 DDF 封装器件的高侧工作电压超过0.7V?

此致

请注意: D6不 在实际布局中、因此未安装。

注意:未显示内层 IN2 (GND 平面)。 内层 IN1上半部分 GND 和下半部分+3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您使用什么分流器以及流经它的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该分流器是外部分流器、使用2 x 100uOhm 并联、电流范围为+/-400A DC。
    该设计使用铝制外壳、并且 将 SMD 分流器安装在 Alu PCB 上、因此 必须在前面板配置中实现隔离(高侧测量)。  

    外壳/GND 附近肯定存在短路、并且在顶部、我使用了错误的极性来测试 高侧电压->因此钳位实际上是-0.7V、这是可以的。 因此、高达30V 的高侧现在可以正常工作。 对不起这里的头-再多的两年(67岁)没有帮助再次检查更好

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai S、

    看起来像 Kai K 让你在你需要去的地方,甚至在我去聚会之前! 如果您有任何其他问题或疑问、敬请告知!