This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358审阅原理图

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216493/lm358-lm358-review-schematic

器件型号:LM358

大家好、支持团队

请按照以下原理图进行查看、有任何疑问?

注意:TA:45度

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    这是否应为比较器电路? 在这种情况下、您可以通过添加迟滞来获益、因为热敏电阻可能会导致非常缓慢的信号变化、而输出可能会出现振荡。

    此外、如果热敏电阻从 OPAMP 远程安装、则添加输入低通滤波器有助于抑制 EMI。

    R8280是什么?热敏电阻的电阻是多少? 我之所以提问、是因为 LM358展示出相当高的输入偏置电流、这可能会在源电阻上导致相关失调电压、从而导致一些测量误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    输出负载是多少?