This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:负脉冲峰值检测器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216307/tlv9062-negative-impulse-peak-detector

器件型号:TLV9062

我们在峰值检测器电路中使用 TLV9062。 脉冲可以是正的、也可以是负的、最大脉冲幅度为+2.5V 或-2.5V。

基本上、如下所示、我们有一个电路将非反相输入用于正脉冲、另一个电路用于负脉冲。

我们已经在 TINA 中模拟了连接电路并使其正常工作、但我担心我们的配置是单电压轨和 V-接地。

似乎这应该是负电源轨。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    即使电路上的输入信号为负、也不会超出 TLV9062的输入共模范围或输入信号范围、因为输出仍然能够具有 Vin-= Vin+(忽略失调电压)。  

    我创建了您的电路、但在信号上输入-2.5V、以显示此处发生的情况。  

    请告诉我这是否合理!  

    此致、

    罗伯特·克利夫顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    两个峰值检测器提供两个独立的输出信号。 这是您想要的吗?

    两个只使用一个峰值检测器来管理任务、您可以在峰值检测器前面放置一个全波整流器。

    还应记住、这些类型的必须处理双极信号的单电源电路因引入"伪接地"而获益匪浅、该伪接地最好设置在中间电源。