This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:需要在收到 TI 针对质量问题发布的通知时确认。 - MPN : OPA2277UA/2K5.

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209643/opa2277-need-confirmation-on-notification-released-from-ti-for-an-quality-issue---mpn-opa2277ua-2k5

器件型号:OPA2277

您好:专家,  

您能否检查并确认随附的 TI 关于焊盘可能升高的通知。

我们有705件 MPN 库存: OPA2277UA/2K5,并告诉我们是否需要根据 TI 发布的通知退回器件。  

另请给我发送适用于此特定通知的 MPN 列表。  

期待您在这方面的支持,以进一步的步骤在这方面.  

谢谢你。  

此致  

Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您关注 OPA2277。

    我已经直接向您发送了一封电子邮件、直接将您与 放大器的团队联系、以便在这一问题上提供直接支持。

    我们将通过直接电子邮件继续讨论/支持、并执行进一步的步骤。

    谢谢!

    此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis。 我已回复该邮件链。 等待问题团队的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    我们收到了您的电子邮件并进行了回复、我们将继续通过电子邮件进行任何通信。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    好的、我将关闭此帖子、请告知我们是否还有其他问题。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵支持。