Other Parts Discussed in Thread: THS3491
大家好
"我们的设计中采用了具有双极+/-14V 电压轨的 THS3491 (RGT)封装。 我们使用单个断电信号使一组 THS3491放大器一次性断电、并将电压降至5V 或0V。 我们观察到、在一些构建的电路板上、一个放大器看起来只是部分关闭、并且仍然会从其中一个电源轨(即14V 或-14V、但不能同时从两者)汲取全部静态电流。 测得的断电线路为0V、而其它放大器完全关断、但是有问题的部分只是半关断、并且将在输出上产生一个几伏的偏移电压。'
我们仍看到这一问题出现在我们的生产设备上、仍有几个百分点显示了我们所做的每个生产运行中都出现了这一问题。
我们已确认、当 THS3491无法断电时、+IN 和-IN 引脚上存在0.2V、或输入引脚上存在0V (取决于电路中有问题的部分所在的位置)。 但这个电压是多少似乎无关紧要。 显示此问题时、PD 引脚为0V、存在电源轨并稳定在+/-14V。
欢迎提出任何想法。
谢谢
约旦