This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:INA290A2

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215599/ina290-ina290a2

器件型号:INA290

尊敬的支持部门:

我有关于 INA290A2芯片的问题。 我使用此芯片来测量最大3A 的电流。 我的问题是、我得到万用表电流测量值和 INA 电流测量值之间相当大的差异。对于我的 39欧姆负载、我给出20V、使用万用表、我得到0、51A、在我的 INA 输出上、我得到0、859V、这与我的知识0、572A 相对应。 您能不能举手说明两次测量之间的这种差异可能是什么原因?
总结一下

Rload=39 Ω;U=20V ->万用表串联0、51A。 在具有30m Ω 分流电阻器的 INA 上进行的相同测量得出 INA 输出为0.589V、并且我使用 A2 50V/V 增益、因此得出系数1、5来将 INA 输出分频以获得电流。

我对吗?

谢谢你  

佐尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    这可能与分流器的连接有关。 如果未正确连接至 INA290、您还需要测量焊接点上的压降、该压降会增加 INA290的读数。 是否按照数据表中的图10-1所示连接了分流器?

    四端分流器也可能很有用、尤其是计划使用电阻较低的分流器时:

    为了排除其他误差源、您能否展示电路原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:  

    您能否提供 Kai 建议的原理图和布局?

    谢谢!

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、谢谢您、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    如上所述、分流电阻周围的布局不理想。 我建议进行以下修改(与数据表的图10-1进行比较):

    或使用4端分流器。

    另一个问题是进出分流器的铜轨的宽度。 为了最大限度地减少3A 时铜引线上的任何额外压降、我会使铜引线更宽一些。 铜轨的宽度应至少为1mm、应为1.5mm 甚至更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zsolt:

    Kai 正确、这里的布局不理想。

    请参阅我们的 电流感应培训视频1)电流感应放大器应用程序>分流电阻器布局,和2)调试>调试电流分流监控器电路:布局,以实现理想的布局实践。  

    Cierra