This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:如果 VDD = GND 且"GND"引脚连接到负电压轨、则 SPICE 模型不起作用。

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213544/tlv6710-spice-model-does-not-function-if-vdd-gnd-and-gnd-pin-is-connected-to-negative-voltage-rail

器件型号:TLV6710

我正在使用2个 TLV6710 IC 为电池供电的双极6V 电源提供欠压断开功能。 在 my (LTSpice)仿真中、监控正电源轨的 TLV6710运转良好。

我计划使用 TLV6710来监控负电源轨、方法是将其 VDD 引脚连接到 LTSpice GND 并将"GND"引脚连接到负6V。  在实际电路中、TLV6710不应区分两种连接方法之间的差异、但 SPICE 模型在以这种方式供电时不起作用。   似乎该模型实际上参考了 Spice GND、而不是其自己的"GND"引脚。 当以"GND"引脚为基准时、从分压器到输入引脚的电压是正确的、但是输出被牢固地卡在 LTSpice GND 上。

我不够精明、不能弄清楚为什么模型不起作用。  我希望你能有所帮助。

谢谢。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的发帖。 网络上的模型看起来是旧版本。 您能否尝试使用这本书、看看它是否适合您? 如果不能、您能否展示您的原理图和仿真?

    e2e.ti.com/.../TLV6710.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用后续的模型。  我实施了它,积极的监控仍然工作正常. 当输入超过400mV 阈值时、负监控器输出不发生变化。  该器件应在-5.5V 时关闭其 N 沟道 MOFET、但输出绝不会改变状态、因此不会关闭输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    最好显示您的电路和仿真的屏幕截图、这样我才能更好地理解您的意思。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 我要关闭这个帖子、因为我们没有收到您的回复。 如果出现任何问题、请随时给予回复。