This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141:TLE2141IDRHE

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216172/tle2141-tle2141idrhe

器件型号:TLE2141

零件编号结尾的"他"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DigiKey 其描述为"原型"。

    我想它是一个具有更好电气特性的变体。 这表示它也与原始器件的数据表规格相匹配、因此可以原样出售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了数据表、您在哪里发现它是"原型"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    "-He"后缀是在发布此器件时确定的此器件型号的客户特定指示符。 目录器件数据表规格没有区别。   

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供任何文件吗? "他"是否在此生产日期代码范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望它不是原型? 否则、并不是所有方面都能正常工作、这将是一个问题。 您能确认它不是原型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    该文档归 TI 和涉及的客户所有、不能共享。 这不是原型器件。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说"特定于客户的指示符"时是否感到困惑? 我知道这是机密信息。 好的、谢谢、保重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我链接到 DigiKey 网站: digikey.com/en/products/filter/xxx/687?s=N4IgTCBcDaIC4BsCmYCMAWVBLAJgJxAF0BfIA

    我不知道 Digikey 是如何获得此信息的。 我想他们之所以将其标记为"原型"、是因为 TI 从未正式销售过带有此器件型号的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon、Clemens:  

    我们未在网络上销售此器件、这可能就是 DigiKey 将其显示为"原型"的原因。 这是完全发布的器件、并销售给特定客户、因此结尾处具有标识符  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、
    Ashley