This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139:轨到轨输出

Guru**** 2930130 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216182/lm139-rail-to-rail-output

器件型号:LM139

您好!

您能否确认 LM139是否具有轨到轨输出? 我不认为是因为数据表中没有提到、但是数据表在 TI 网站上列出了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该比较器具有集电极开路输出。 它拉至 GND、并通过将上拉电阻器连接到该电压来达到 VCC (或甚至更高)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    嗯… 甚至如 Clemens 提到的"超出"电源轨、具体取决于连接上拉电阻器的位置。 它是"R-R"输出、因为输出可以摆动到靠近两个电源轨的位置。

    它是一个"集电极开路"、如第二个"输出类型"行中所述-因此它确实需要一个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们也有一个关于这一点的常见问题解答: [FAQ]如何确定我的比较器是否具有轨到轨输出(RRO)? -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛。 希望这对您有所帮助!